编辑 Optix 模板

要编辑用户定义的 Optix 模板,以便使用该模板创建的任何新项目都包含修改后的内容,请打开 Optix 模板并修改内容。您可以编辑模板卡上显示的模板名称和说明,以描述模板的内容。
  1. 在主工具栏中,选择
    项目图标
    项目
    。
    起始页将打开。
  2. 通过打开以下任一选项来打开 Optix 模板:
    • 最近模板。选择
      主页
      或选择
      打开
      ,然后选择
      最近
      以选择要打开的 Optix 模板。
    • 远程模板。依次选择
      打开
      和
      远程
      以选择要打开的 Optix 模板,或者输入
      远程 URL
      和
      位置
      以选择远程 Optix 模板。
    • Optix 模板。选择
      打开
      ,然后选择
      模板
      以选择要打开的本地或远程 Optix 模板。
    小贴士: 有关如何在客户端设备上仿真 Optix 模板的更多信息,请参见添加目标设备。
  3. 更改 Optix 模板中的内容。
  4. 使用以下方法保存 Optix 模板:
    • 同名。在工具栏中,选择
      保存图标
      保存
      。
    • 不同的名称:
      1. 名称
        。输入 Optix 模板的新名称。
      2. 保存类型
        。选择
        Optix Template (*.optixt)
        。
      3. 卡说明
        。输入描述 Optix 模板的文本。选择模板时,该说明会显示在卡上。
      4. 位置
        。模板的位置为只读。
        小贴士: Optix 模板存储在
        C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
        中。Optix 模板名称以
        FTOptix_template_
        为前缀。
      5. (可选)
        使用版本控制
        。选中此选项将跟踪对 Optix 模板进行的更改并将模板存储在 Git 存储库中。
      6. (可选)
        加密敏感信息
        。选中此选项将对 Optix 模板中包含的敏感数据进行加密。
      7. 选择
        确定
        。
    • 同名并提交到存储库。在工具栏中,选择
      保存
      保存并提交
      。
  5. (可选)更改在选择模板时显示在卡上的默认模板名称和说明:
    1. 在
      属性
      的
      显示名称
      中,键入模板的描述性名称。
    2. 在
      说明
      中,键入说明,例如模板的用途。
      小贴士: 冗长的模板说明会被截断,但当将鼠标悬停在模板卡上的说明时会完整显示。
  6. 要关闭 Optix 模板,请在主工具栏中选择
    项目
    ,然后在“开始”页上选择
    关闭项目
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal