创建 Optix 模板
创建 Optix 模板,其中包含基于该模板的项目的所有默认内容。可以从现有项目创建 Optix 模板。
- 在使用 Optix 模板创建的任何项目中添加要显示为默认内容的内容。
- 在工具栏中,选择后面的向下箭头,然后选择。运行
- 在项目另存为中,填写:
- 名称。输入模板的新名称。
- 保存类型。选择Optix Template (*.optixt)。
- 位置。Optix 模板的位置为只读。小贴士: Optix 模板存储在C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates中。模板名称以FTOptix_template_为前缀。
- (可选)使用版本控制。选中此选项将跟踪对 Optix 模板进行的更改并将模板存储在 Git 存储库中。
- (可选)加密敏感信息。选中此选项将对 Optix 模板中包含的敏感数据进行加密。
- 选择确定。要查看新的 Optix 模板,请滚动到右侧根据需要查看 Optix 模板。唯一的用户定义模板名称将显示在新建项目顶部的磁贴上。
- (可选)要将模板设为收藏项,以便无需滚动即可选择模板,请选择
添加到收藏夹。收藏的模板在默认模板之后按字母顺序显示。小贴士: 要不再将模板设为收藏项,请选择
从收藏夹移除。模板将回到默认模板后面的原始位置。
提供反馈