编辑 Optix 模板
要编辑用户定义的 Optix 模板,以便使用该模板创建的任何新项目都包含修改后的内容,请打开 Optix 模板并修改内容。您可以编辑模板卡上显示的模板名称和说明,以描述模板的内容。
- 在主工具栏中,选择
项目。起始页将打开。 - 通过打开以下任一选项来打开 Optix 模板:
- 最近模板。选择主页或选择打开,然后选择最近以选择要打开的 Optix 模板。
- 远程模板。依次选择打开和远程以选择要打开的 Optix 模板,或者输入远程 URL和位置以选择远程 Optix 模板。
- Optix 模板。选择打开,然后选择模板以选择要打开的本地或远程 Optix 模板。
小贴士: 有关如何在客户端设备上仿真 Optix 模板的更多信息,请参见添加目标设备。 - 更改 Optix 模板中的内容。
- 使用以下方法保存 Optix 模板:
- 同名。在工具栏中,选择保存。
- 不同的名称:
- 名称。输入 Optix 模板的新名称。
- 保存类型。选择Optix Template (*.optixt)。
- 卡说明。输入描述 Optix 模板的文本。选择模板时,该说明会显示在卡上。
- 位置。模板的位置为只读。小贴士: Optix 模板存储在C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates中。Optix 模板名称以FTOptix_template_为前缀。
- (可选)使用版本控制。选中此选项将跟踪对 Optix 模板进行的更改并将模板存储在 Git 存储库中。
- (可选)加密敏感信息。选中此选项将对 Optix 模板中包含的敏感数据进行加密。
- 选择确定。
- 同名并提交到存储库。在工具栏中,选择。
- (可选)更改在选择模板时显示在卡上的默认模板名称和说明:
- 在属性的显示名称中,键入模板的描述性名称。
- 在说明中,键入说明,例如模板的用途。小贴士: 冗长的模板说明会被截断,但当将鼠标悬停在模板卡上的说明时会完整显示。
- 要关闭 Optix 模板,请在主工具栏中选择项目,然后在“开始”页上选择关闭项目。
提供反馈