创建 Optix 模板

创建 Optix 模板,其中包含基于该模板的项目的所有默认内容。可以从现有项目创建 Optix 模板。
  1. 在使用 Optix 模板创建的任何项目中添加要显示为默认内容的内容。
  2. 在工具栏中,选择
    保存
    后面的向下箭头,然后选择
    保存
    另存为
  3. 项目另存为
    中,填写:
    • 名称
      。输入模板的新名称。
    • 保存类型
      。选择
      Optix Template (*.optixt)
    • 位置
      。Optix 模板的位置为只读。
      小贴士: Optix 模板存储在
      C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
      中。模板名称以
      FTOptix_template_
      为前缀。
    • (可选)
      使用版本控制
      。选中此选项将跟踪对 Optix 模板进行的更改并将模板存储在 Git 存储库中。
    • (可选)
      加密敏感信息
      。选中此选项将对 Optix 模板中包含的敏感数据进行加密。
  4. 选择
    确定
    要查看新的 Optix 模板,请滚动到右侧根据需要查看 Optix 模板。唯一的用户定义模板名称将显示在
    新建项目
    顶部的磁贴上。
  5. (可选)若要将模板设为收藏项,以便无需滚动即可选择模板,请选择
    添加到收藏夹
    收藏的模板在默认模板之后按字母顺序显示。
    小贴士: 若要不再将模板设为收藏模板,请选择
    从收藏夹移除
    。模板将回到默认模板后面的原始位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal