最低消息安全模式

OPC UA 为服务器和客户端之间的消息定义安全级别。
小贴士: 在 OPC UA 服务器对象的属性中,为客户端设置服务器所需的最低安全级别。
您可以选择以下消息安全模式。
  • 无
    。消息可能未签名或未加密。
  • 签名
    。必须对消息进行签名或者签名并加密。
  • 签名和加密
    。必须对消息进行签名并加密。
有关更多信息,请参见添加 OPC UA 客户端对象和配置 OPC UA 客户端。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal