添加 OPC UA 客户端对象

将 OPC UA 客户端配置为在设计时从 OPC UA 服务器导入节点。
  1. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面图标
    打开配置板页面
    。
  2. 选择
    配置与设备的通信
    。
  3. 选择
    新建 OPC UA 客户端
    。
  4. (可选)编辑 OPC UA 客户端的名称。
  5. 选择
    下一步
    。
  6. 在
    属性
    下,配置基本 OPC UA 客户端设置,然后选择
    下一步
    。
    • 服务器端点 URL
      。OPC UA 服务器上端点的通信协议和网络地址。
    • 最低消息安全模式
      :
      • 无
        。消息可能未签名或未加密。
      • 签名
        。必须对消息进行签名或者签名并加密。
      • 签名和加密
        。必须对消息进行签名并加密。
    • 最低安全策略
      :
      • 无
        。OPC UA 客户端不需要任何特定的安全策略。
      • Basic256Sha256
        。OPC UA 客户端需要此策略或安全性更高的策略。
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        。OPC UA 客户端需要此策略或安全性更高的策略。
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        。OPC UA 客户端需要此策略。
    • 客户端证书文件
      。OPC UA 客户端的公共
      DER
      证书文件 (X509v3)。
      小贴士: 客户端证书文件必须位于
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Client/
      文件夹中。
    • 客户端私钥文件
      。OPC UA 客户端的
      PEM
      私钥文件使用 ASCII Base64 进行编码。
      小贴士: 客户端的私钥文件必须位于
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Client/
      文件夹中。
  7. 选择
    下一步
    ,然后选择
    下一步
    。
  8. 配置 NodeSet 导入:
    • 要在联机模式下导入 NodeSet,请将开关设置为
      联机
      。
      小贴士: 联机模式依赖于 OPC UA 客户端对象的
      服务器端点 URL
      值。选择
      刷新
      可刷新 OPC UA 服务器发布的节点。
    • 要在脱机模式下导入标签,请将开关设置为
      脱机
      ,在
      文件路径
      中,输入包含 NodeSet 的
      XML
      文件的路径。
      例如,下载并解压 nodeset-example.zip。
  9. 选择要导入的节点,然后选择
    下一步
    。
  10. (可选)要配置其他 OPC UA 客户端,请选择
    配置其他设备
    ,然后重复该过程。
  11. 选择
    退出
    。
项目视图
的
OPC-UA
文件夹中会出现所配置的 OPC UA 客户端对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal