OPC UA 通信安全

OPC UA 服务器对象用于在 OPC UA 客户端与 OPC UA 服务器之间建立通信。

安全通信配置

要与 OPC UA 服务器建立通信,OPC UA 客户端需要以下内容:

OPC UA 和加密

OPC UA 客户端和服务器通过安全通道交换 X.509 证书,以便:
  • 检查机密性
  • 检查完整性
  • 对应用程序进行身份验证
有关更多信息,请参见 证书和密钥
OPC UA 客户端和服务器建立安全通信后,会创建一个会话用于:
  • 对用户进行身份验证
  • 授权用户
  • 发送信息、设置和命令
有关更多信息,请参见客户端的用户标识类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal