配置 OPC UA 客户端

配置 OPC UA 客户端的高级属性。
  1. 配置 OPC UA 客户端
  2. 在
    项目视图
    中,选择 OPC UA 客户端。
  3. 在
    属性
    中,配置 OPC UA 客户端设置。
    • 事件
      :
      • 无
        。不侦听事件。
      • 全部
        。侦听所有事件。
      • 报警
        。仅侦听报警事件。
    • 启动时同步节点 ID
      。同步在设计时导入的 OPC UA 节点的 NodeID。将 NodeID 与 OPC UA 客户端在运行时连接到的 OPC UA 服务器上的相同节点同步。
      小贴士: 如果服务器的情况未知,请将
      启动时同步节点 ID
      设置为
      真
      。
    • 最大数组长度
      。数组中的最大元素数。
      小贴士: 如果多个 OPC UA 客户端的
      最大数组长度
      值不同,将向所有客户端应用第一个 OPC UA 客户端的
      最大数组长度
      值。
    • 服务器端点 URL
      。OPC UA 服务器上端点的通信协议和网络地址。
    • 验证服务器标识
      :
      • 真
        。只接受证书颁发机构 (certificate authority, CA) 签发的证书。
        小贴士: CA 是验证证书并告知给定证书是否可信的实体。例如,贵公司的 IT 部门可能是私有 CA。
      • 假
        。接受自签名证书。
        小贴士: 自签名证书不会在运行时自动生成。需要手动创建自签名证书。
        重要提示:
        不要
        在生产环境中使用自签名证书。
    • 请求的发布间隔
      。指定向 OPC UA 服务器请求数据的刷新间隔。
    • 请求的采样间隔
      。指定从字段轮询数据的采样频率。
    • 运行时配置
      。添加和配置用于导入和同步服务器节点及其所有子节点的设置。
      • 本地目标节点
        。客户端节点,用于导入服务器节点及其子节点。
      • 远程源节点
        。服务器节点的路径,以一系列使用“/”分隔的浏览名称表示。
      • 内容同步模式
        。以下任一选项:
        • 无同步
          。请勿导入服务器节点,也不要同步服务器和客户端节点。
        • 仅导入
          。导入服务器节点,但不同步服务器和客户端节点。
        • 导入和同步值
          。导入服务器节点,并同步服务器和客户端节点的变量值。
        • 全同步
          。导入服务器节点,并同步服务器和客户端节点的结构与变量值。
          小贴士: 仅当 OPC UA 服务器是
          FactoryTalk Optix 应用程序
          时,才能使用
          全同步
          。
      • 包含远程源节点
        。导入服务器节点的子节点。
      • 启用事件同步
        。在
        本地目标节点
        中定义的客户端节点中,显示由服务器节点生成的事件。
      • 事件类型
        。由
        远程源节点
        中定义的服务器节点所生成的事件中受关注的事件类型。
    • 连接区域设置 ID
      。用于连接的区域设置 ID。如果为空,则默认为项目区域设置 ID。
    • 最低消息安全模式
      :
      • 无
        。消息可能未签名或未加密。
      • 签名
        。必须对消息进行签名或者签名并加密。
      • 签名和加密
        。必须对消息进行签名并加密。
    • 最低安全策略
      :
      • 无
        。OPC UA 客户端不需要任何特定的安全策略。
      • Basic256Sha256
        。OPC UA 客户端需要此策略或安全性更高的策略。
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        。OPC UA 客户端需要此策略或安全性更高的策略。
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        。OPC UA 客户端需要此策略。
    • 客户端证书文件
      。OPC UA 客户端的公共
      DER
      证书文件 (X509v3)。
      小贴士: 客户端证书文件必须位于
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Client/
      文件夹中。
    • 客户端私钥文件
      。OPC UA 客户端的
      PEM
      私钥文件使用 ASCII Base64 进行编码。
      小贴士: 客户端的私钥文件必须位于
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Client/
      文件夹中。
    • 应用程序 URI
      。用于全局标识应用程序实例的 URI。
    • 应用程序名称
      。应用程序实例的可识别 ID,可能不唯一。
    • 产品 URI
      。用于全局标识软件的 URI。
    • 用户标识类型
      :
      • 匿名
        。没有关于用户的信息。
      • 用户/密码
        :
        • 用户名
          。用户的名称。
        • 密码
          。用户的密码。
      • 证书
        :
        • 用户证书文件
          。用户的公共
          DER
          证书文件 (X509v3)。
          小贴士: 用户的公共证书文件必须位于
          FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs/
          文件夹中。
        • 用户私钥文件
          。用户的
          PEM
          私钥文件使用 ASCII Base64 进行编码。
          小贴士: 用户的私钥文件必须位于
          FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs/
          文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal