绘制矩形

使用
矩形
工具可绘制矩形。
  1. 在
    项目视图
    中,双击包含对象的容器。
  2. 在编辑器工具栏中,选择 矩形图标
    矩形
    。
  3. 在编辑器中,将十字线定位在矩形的起始位置。
  4. 将矩形拖动至终点位置。
    该对象将出现在编辑器和
    项目视图
    中。
  5. (可选)在
    属性
    中,编辑
    外观
    设置:
    • 可见
      。在运行时显示对象。
    • 已启用
      。启用在运行时与对象的交互。
    • 不透明度
      。对象的不透明度(以百分比表示)。将其设置为
      0
      可使对象变得透明。
    • 闪烁
      。在运行时使对象闪烁。
    • 旋转
      。围绕对象的中心点旋转对象(以角度为单位)。正值表示将对象顺时针旋转;负值表示将对象逆时针旋转。
    • 边框颜色
      。对象边框的颜色。
    • 填充颜色
      。对象的填充颜色。
    • 边框粗细
      。对象边框的粗细(以像素为单位)。
    • 圆角半径
      。对象角的半径(以像素为单位)。
    • 点击可视
      。拦截用户选择。默认情况下为假 - 用户选择的内容不会被拦截,而是会传递给底层对象。
    • 移动对象
      。请参见将图形对象设置为可移动。
    • 样式
      。对象样式。请参见样式表。
  6. (可选)要调整对象大小、移动或对齐对象,请参阅图形对象布局。
  7. (可选)在
    事件
    中,向现有事件添加方法,或添加新的事件和方法。请参见事件和方法。
要对绘图对象进行分组,请参见 将绘图对象分组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal