高级 SVG 图像

显示 SVG Tiny 1.2 图像,并在设计时或运行时更改各个图像部分的属性。

使用案例

静态或动态更改 SVG 图像的一部分或全部。例如,可以通过突出显示给定硬件部件表示形式来指示硬件部件故障。

实现说明

在实现高级 SVG 图像对象时,请考虑以下事项:
  • SVG 图像必须包含要更改的各个图像部分的 ID 特性和属性。
  • 高级 SVG 图像对象公开
    SetImageContent
    C# 方法。只能在运行时使用此方法。
    有关使用 C# 代码扩展项目的更多信息,请参见扩展项目。

示例

应用程序示例 - 禁用的报警
带有禁用报警切换开关的传送带机架图标。
应用程序示例 - 启用的报警
带有触发故障报警的切换开关的传送带机架图标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal