绘图

将图像和形状添加到应用程序界面。
对象
说明
运行时显示的矩形。使用矩形可以创建按钮或将其他相关对象进行分组。
运行时显示的椭圆。使用椭圆可以创建按钮或将相关对象进行分组。
PNG
、
JPG
、
JPEG
、
BMP
或
SVG
图像。例如,徽标。
可根据输入值具有多个图像状态的对象。每个图像状态都可以引用不同的图像,并且可以具有特定的不透明度。如果输入值与所有图像状态都不对应,则会显示第一个图像状态。
SVG Tiny 1.2 图像,可以在设计时或运行时更改各个图像部分的属性。例如,报警可能会使图像的特定部分变为红色。
具有可自定义外观的单条直线。
具有可自定义外观的折线和多边形。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal