Web 浏览器

此对象用于在运行时显示嵌入式 Web 浏览器。将 Web 浏览器对象添加到容器中以显示 Web 内容。
警告: 就其本质而言,Web 浏览器容易受到安全漏洞的影响。部署应用程序时,如果项目中有 Web 浏览器,
FactoryTalk Optix
会显示一条警告消息。
Rockwell Automation
建议将浏览限制为本地托管的网页和文件。使用 Web 浏览器访问任何内容(尤其是公共网站)时,请验证来源是否可信且安全。

Web 画面引擎中的 Web 浏览器

在 Web 画面引擎中使用 Web 浏览器时,请考虑以下事项:
  • 在 Web 画面引擎中,不支持 Web 浏览器对象的
    导航到上一个
    和
    向前导航
    方法。
    要支持导航方法,请使用本地画面引擎。有关更多信息,请参见添加导航按钮。
  • 出于安全考虑,要使用 Web 画面引擎查看 Web 浏览器对象内具有自签名 SSL 证书的网站,必须先在同一浏览器的另一个选项卡中打开该网站,然后在该选项卡中批准证书。然后,可以转到
    FactoryTalk Optix 应用程序
    选项卡并重新加载页面,以显示自签名 SSL 网站。
    仅当网站包含允许嵌入的内容安全策略时,才能在
    FactoryTalk Optix 应用程序
    Web 会话上的 Web 浏览器中打开。有关更多信息,请参见证书错误。
有关画面引擎的更多信息,请参见画面引擎。

使用案例

显示由 Web 服务器公开的 HTML 内容。
小贴士: Web 浏览器在运行时只能显示 MP4 格式的视频。

示例

Rockwell Automation 文献库网页,带有导航菜单、标记为“Search Literature Library”的搜索栏,以及介绍如何访问宣传册、案例研究和技术文档的介绍性文本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal