证书错误

使用 Web 浏览器对象时可能显示的证书错误。
当
忽略无效的 CA 错误
设置为
真
时,在运行时忽略的证书错误。有关更多信息,请参见配置 Web 浏览器。
证书错误
错误
说明
CertificateAuthorityInvalid
未由受信任的 CA 签名的证书
证书错误
中列出的证书错误。要忽略错误,请在运行时选择
接受风险并继续
。
证书错误
错误
说明
SslPinnedKeyNotInCertificateChain
证书与为主机名固定的内置公钥不匹配
CertificateCommonNameInvalid
证书通用名称与主机名不匹配
CertificateDateInvalid
证书在当前日期和时间无效
CertificateAuthorityInvalid
未由受信任的 CA 签名的证书
CertificateContainsErrors
证书包含错误
CertificateNoRevocationMechanism
无法确定证书是否已被撤销
CertificateUnableToCheckRevocation
无法获取证书的撤销信息
CertificateRevoked
证书已被撤销
CertificateInvalid
证书无效
CertificateWeakSignatureAlgorithm
使用弱签名算法签名的证书
CertificateNonUniqueName
证书主机名不唯一
CertificateWeakKey
证书包含弱密钥
CertificateNameConstraintViolation
证书声明的 DNS 名称违反名称限制
CertificateValidityTooLong
证书有效期过长
CertificateTransparencyRequired
无法从服务器获取所需的证书透明度信息
CertificateKnownInterceptionBlocked
已知证书被设备所有者以外的实体拦截
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal