添加导航按钮
为
Web 浏览器
对象添加后退、前进和刷新按钮。先决条件
- 添加导航按钮
- 创建三个按钮对象。
- 将按钮的文本属性设置为:
- Back
- Forward
- Refresh
- 选择Back按钮,并在事件中,选择MouseClickEvent旁边的,然后选择
Web 浏览器对象的导航到上一个方法。小贴士:导航到上一个方法在 Web 画面引擎中不受支持。有关更多信息,请参见Web 画面引擎中的 Web 浏览器。 - 选择Forward按钮,并在事件中,选择MouseClickEvent旁边的,然后选择
Web 浏览器对象的导航到下一个方法。小贴士:导航到下一个方法在 Web 画面引擎中不受支持。有关更多信息,请参见Web 画面引擎中的 Web 浏览器。 - 选择Refresh按钮,并在事件中,选择MouseClickEvent旁边的,然后选择
Web 浏览器对象的刷新方法。
navigation
提供反馈