配置开关

创建并配置用于显示和设置布尔值的开关。调整外观、大小、布局和文本的属性。
  1. 在
    项目视图
    的
    UI
    中,右键单击容器,然后选择
    新建
    基本控件
    开关
    。
  2. 在
    属性
    的
    开关
    下,将
    活动
    设置为
    真
    、
    假
    ,或创建指向布尔值的动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  3. (可选)在
    属性
    中,配置
    外观
    :
    • 可见
      。在运行时显示或隐藏对象。
    • 已启用
      。启用用户在运行时与对象的交互。
    • 不透明度
      。将对象不透明度从
      0
      (透明)设置为
      100
      (不透明)。
    • 旋转
      。将对象旋转指定的度数。
    • 样式
      。选择要应用于对象的图形样式。
      有关样式表的更多信息,请参见样式表。
  4. (可选)在
    属性
    或编辑器中,配置
    大小和布局
    设置。
    有关大小和布局属性的更多信息,请参见图形对象布局。
  5. (可选)在
    属性
    中,配置
    文本和字体
    :
    • 处于打开状态时显示的文本
      。选中开关时在开关上显示的文本。例如,输入
      ON
    • 处于关闭状态时显示的文本
      。未选中开关时在开关上显示的文本。例如,输入
      OFF
    • 文本颜色
      。为开关上显示的文本设置颜色。
    • 字体系列
      。为开关上显示的文本选择字体系列。
    • 字体大小
      。为开关上显示的文本设置字体大小。
    • 字体粗细
      。为开关上显示的文本选择字体粗细。
    • 字体斜体
      。将斜体字体应用于开关上显示的文本。
  6. (可选)在
    事件
    中,关联一种要在发生
    修改后的值
    事件时执行的方法。
    有关如何将方法与现有事件关联的更多信息,请参见 为现有事件添加方法。
    例如,显示一个面板,在其中包含有关开关值的信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal