移动对象

移动编辑器中的对象,以便对在运行时显示的对象进行定位。容器中的所有对象均随容器一同移动。
  • 移动对象
  • 在编辑器中,选择并拖动对象。
  • 在
    项目视图
    中,选择对象,然后在
    属性
    中更改:
    • 水平对齐
      。输入对象与 X 轴之间的间距值。
    • 垂直对齐。
      输入对象与 Y 轴之间的间距值。
    小贴士: Z 轴上的对象相对于同一容器中其他对象的顺序由对象在
    项目视图
    中的位置决定。对象在树中越靠下,在 Z 轴上的显示顺序越高。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal