停靠对象
通过停靠对象来在容器中锚定对象。在保持一定边距的同时将对象停靠在容器的任何一侧,在重置边距时将对象停靠在中间,或者沿着容器拉伸对象。
- 在项目视图中,双击容器或选择。
将在一个单独的选项卡中打开编辑器。 - 在编辑器中,选择要停靠的对象。小贴士: 要选择多个对象,请在按住Ctrl键的同时选择多个对象。
- 在编辑器工具栏中,选择用于停靠对象的按钮:
左侧停靠。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在左侧。
右侧停靠。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在右侧。
顶部停靠。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在顶部。
底部停靠。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在底部。
中间停靠。在将对象居中并重置边距的同时垂直锚定所选对象。
中间停靠。在将对象居中并重置边距的同时水平锚定所选对象。
左侧和右侧停靠。沿着容器水平拉伸所选对象。
顶部和底部停靠。沿着容器垂直拉伸所选对象。
dock
提供反馈