FTP 客户端配置

需要配置文件传输协议 (File Transfer Protocol, FTP) 客户端才能连接到 FTP 服务器。
小贴士:
模板库
包含一个运行时脚本和一个允许连接到 FTP 服务器的小组件。有关更多信息,请参见库。

所需软件包

您必须安装下列必需 NuGet 软件包的稳定版本:FluentFTP。请参见NuGet 软件包。

FTP 客户端脚本

FTPClientLogic
是一个用于公开 OPC UA 方法的运行时脚本,通过这些方法可执行文件列举并将文件传入 FTP 服务器或从 FTP 服务器传出文件。
可配置的参数包括:
  • FtpServerIPAddress
    。FTP 服务器的 IP 地址。
  • FtpServerPort
    。FTP 服务器端口。
  • FtpServerUsername
    。用于在 FTP 服务器上对用户进行身份验证的用户名。
  • FtpServerUserPassword
    。用于在 FTP 服务器上对用户进行身份验证的密码。
  • OverwriteFileIfExists
    。确定是否必须覆盖任何现有文件。
  • ClientCertificateFile
    。服务器公共证书文件,符合标准 X509v3,扩展名为 .der。它必须位于
    FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
    文件夹中。指定后,还必须指定私钥。如果未指定该文件,在运行时,它将在
    FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
    文件夹中自动生成。
  • ClientPrivateKeyFile
    。服务器私钥文件,采用 ASCII Base64 编码,扩展名为 .pem。它必须位于
    FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
    文件夹中。指定后,还必须指定证书。如果未指定该文件,在运行时,它将在
    FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
    文件夹中自动生成。
  • UseFtps
    。确定要使用的协议:FTP 或 FTPS。
以下参数将以只读形式使用,可公开客户端的内部状态:
  • FtpClientIsRunning
    。指示客户端是否与 FTP 服务器相连。
  • FtpClientOperationInProgress
    。指示客户端是否正在运行一些操作,例如文件列出或文件传输。
公开的方法包括:
  • ConnectFtpClient
    。连接到 FTP 服务器。
  • DisconnectFtpClient
    与 FTP 服务器断开连接。
  • DownloadItem
    。下载远程项,例如
    remoteItem
    参数中包含的文件或文件夹,该参数存在于
    LocalFolderPath
    文件夹中。
    overwriteItemIfExists
    参数可用于确定是否应覆盖任何现有文件。
  • UploadItem
    。将
    localItemPath
    参数中包含的本地项(如文件或文件夹)上载到
    remoteFolderPath
    文件夹。
    overwriteItemIfExists
    参数可用于确定是否应覆盖任何现有文件。

FTP 客户端小组件

使用
FTPClientWidget
,可通过图形界面列出文件并将文件传入 FTP 服务器或从 FTP 服务器传出文件。
可配置的参数包括:
  • ServerIPAddress
    。FTP 服务器的 IP 地址。
  • FtpServerPort
    。FTP 服务器端口。
  • Username
    。要在 FTP 服务器上用于进行身份验证的用户名。
  • Password
    。要在 FTP 服务器上用于进行身份验证的用户的密码。
  • ClientCertificateFile
    。服务器公共证书文件,符合标准 X509v3,扩展名为
    .der
    。它必须位于
    FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
    文件夹中。指定后,还必须指定私钥。如果未指定该文件,在运行时,它将在
    FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
    文件夹中自动生成。
  • ClientPrivateKeyFile
    。服务器私钥文件,采用 ASCII Base64 编码,扩展名为
    .pem
    。它必须位于
    FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
    文件夹中。指定后,还必须指定证书。如果未指定该文件,在运行时,它将在
    FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
    文件夹中自动生成。
  • UseFtps
    。确定要使用的协议:FTP 或 FTPS。
  • ExtensionFilter
    。设置一个或多个筛选器,以便仅查看具有特定扩展名的文件。要指定多个扩展名,请用
    ;
    分隔不同的扩展名。例如,使用
    .txt;.csv
    将仅显示具有
    .txt
    和
    .csv
    扩展名的文件。使用
    .
    将显示具有所有扩展名的文件。
  • ShowHiddenFiles
    。指定是否显示处于隐藏状态的文件。此设置不适用于 Windows FTP 服务器的远程文件系统。
  • StartLocalFilesystemPath
    。指定用于浏览本地文件系统的起始文件夹。
  • AccessFullFilesystem
    。确定是否允许浏览完整的文件系统。仅 Windows 和 Ubuntu 系统支持此选项。您可以从 Windows 上的磁盘根目录和 Linux 上的
    /
    (root) 文件夹浏览。
  • AccessLocalNetworkDrives
    。显示借助于此设置映射的网络驱动器,但前提是在 Windows 操作系统中启用了
    AccessFullFilesystem
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal