配置 FTP 客户端

安装 NuGet 软件包,配置 FTP 客户端脚本参数,并运行脚本以设置 FTP 客户端。
重要提示:
Rockwell Automation
不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。
  1. 安装以下 NuGet 软件包的稳定版本:FluentFTP。请参见NuGet 软件包。
  2. 配置所需的
    FTPClientLogic
    脚本参数。请参见FTP 客户端配置。
  3. 运行
    FTPClientLogic
    脚本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal