创建报警管理器和报警汇总

创建
报警管理器
和
报警汇总
小组件,来显示项目中报警的基本信息。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    模板库图标
    模板库
    。
  2. 在
    模板库
    中,选择
    Widgets
    。
  3. 在
    组件
    下面,将
    报警小组件
    拖到中的
    UI
    文件夹中。
    报警汇总# (type)
    和
    报警管理器# (type)
    将出现在文件夹中。
  4. 在
    模板库
    中,选择
    关闭
    。
    小贴士: 要在运行时显示小组件,可以从导航面板创建动态链接。请参见动态链接。
  5. (可选)配置两个小组件的属性。
    您可以调整小组件尺寸、按钮行为、可用报警和属性值预设。请参见配置报警小组件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal