报警详细信息

可以在
报警汇总
或
报警管理器
中打开,以显示选定报警的详细信息。
报警详细信息
报警变量
说明
当前状态
报警汇总的当前状态。“当前状态”字段显示的值取决于报警逻辑。
消息
与报警事件关联的消息,在报警处于活动状态时显示。显示适用的最高报警状态的消息。
状态
状态显示报警的所有条件的组合。如果报警中的任何条件为“活动报警”或“未确认”,则报警显示为“活动报警”或“未确认”。
严重性
映射到分配的报警条件优先级的数字值。

    1-250(低)

    251-500(中)

    501-750(高)

    751-1000(紧急)

已证实
在报警已证实时显示。
未证实
在报警未证实时显示。
禁止状态
当报警具有多个禁止状态时,最高禁止状态的图标会显示在表中。如果没有图标显示,则表明报警质量良好,未被禁用、抑制或搁置。
名称
生成报警事件的报警对象的名称。
源变量
由事件监测的变量。
质量
在出现故障报警时显示故障信息。

    好 - 报警未处于故障状态

    差 - 报警处于故障状态:无法访问控制器或 IBA/TBA 的 InFaulted 变量设置为真。

事件时间
报警事件发生的日期和时间。
活动报警时间
选定报警进入“活动报警”状态的时间。
报警解除时间
选定报警进入“正常”或“报警解除”状态的时间。
搁置持续时间
选定报警条件被搁置的默认时间,以防止新状态更改的通知。搁置持续时间将分配给项目中的报警
最长搁置时间
报警可搁置的最长时间。
搁置时间
选定报警被搁置的时间。
取消搁置时间
选定报警被取消搁置的时间。如果报警当前已搁置,则这是在搁置持续时间到期后自动取消搁置报警的时间。
启用时间
选定报警被启用的时间。
禁用时间
选定报警被禁用的时间。
抑制时间
选定报警被抑制的时间。
取消抑制时间
选定报警取消抑制的时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal