OPC UA 服务器
为所需的客户端和数据工作负载设计服务器地址空间、容量和安全设置。
已发布的节点和访问权限
仅发布客户端所需的节点。集中的地址空间可减少服务器负载并限制不必要的数据暴露。
在发布节点之前规划每个客户端的访问权限。客户端需要访问支持预期集成的已发布节点。
端点和节点标识符
使用客户端可以通过预期网络路径访问的稳定端点设计。
有关端点和连接限制属性,请参见配置 OPC UA 服务器。
当集成依赖于节点路径时,请使用基于路径的稳定节点标识符。结构更改可能会影响使用这些标识符的客户端。
有关基于路径的标识符行为的详细信息,请参见项目节点 ID。
采样和容量
根据数据更改速率和所需的响应能力配置采样。较低的采样间隔会增加 CPU 和 I/O 负载。
较高的采样间隔可能会错过两次采样之间的变化。根据预期工作负载确定连接和订阅限制。
一个订阅可以包含许多受监测项。在规划服务器容量时,应将受监测项考虑在内。
网络安全
在连接客户端之前规划网络安全和证书信任。根据客户端要求协调端点安全模式和策略。
使用支持已规划的安全模型的证书、密钥和信任存储库设置。有关服务器证书和密钥配置,请参见配置 OPC UA 服务器证书和密钥。
提供反馈