项目节点 ID

保存项目时,未通过 OPC UA 公开的项目节点的 ID 可能会更改以优化性能。如果 OPC UA 服务器公开节点,则这些节点的 ID 变为固定状态。保存项目时,它们不会更改。
提醒事项: 请参见术语字典,以了解有关 nodeID 定义的更多信息。

自定义的节点 ID

可以通过编辑
ProjectName
\Nodes\Model\Model.yaml
文件来定义自定义的固定节点 ID。
重要提示:
Rockwell Automation
建议仅最专业的用户编辑
Model.yaml
文件,因为这可能导致项目损坏。在对
Model.yaml
文件进行任何更改之前,请务必对项目进行备份。请参见复制项目、项目备份和还原项目。
下面的
Model.yaml
文件示例显示针对四个变量定义的自定义 ID:
Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1
Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2
Id: "s='Custom Variable 2'"
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3
Id: s=CustomVariable3
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4
Id: i=12345
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5
Id: 's="some"."name"'
Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal