OPC UA

规划 OPC UA 服务器、客户端和安全设计,以支持可靠的数据交换和可维护的集成。

范围和规划

在配置 OPC UA 连接之前,请先定义所需的数据、客户端、访问需求和安全要求。
仅发布、导入和同步那些支持该应用程序的节点。限制节点范围可以减少系统负载并简化维护。
同时规划端点、节点标识符、证书和网络设计。一致的设计能够为可靠的连接和集成更改提供支持。

调试准备情况

在调试安全 OPC UA 连接时,系统集成商可以确认客户端和服务器满足这些就绪条件。
  • 客户端可以访问服务器端点。有关网络访问指南,请参见为 OPC UA 服务器配置防火墙。
  • 服务器发布应用程序所需的节点,客户端则导入这些节点。
  • 客户端和服务器使用一致的安全模式和策略。
  • 受信任的证书和密钥对支持该连接。
  • 连接状态确认该连接。

容量和数据流

根据预期的工作负载和数据关键性来设置采样、发布、连接和订阅。
平衡响应能力、网络流量和服务器负载。监测连接状态,并在工作负载发生变化时修改设计。

相关指导

有关服务器地址空间、容量和端点安全的指南,请参见 OPC UA 服务器最佳实践。
有关客户端连接、数据监测和节点范围的指南,请参见 OPC UA 客户端最佳实践。
有关证书、身份和安全的指南,请参见 OPC UA 安全和证书。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal