OPC UA 客户端

设计客户端连接、数据监测和节点范围,以实现可靠的 OPC UA 数据交换。

端点和身份

使用正确的服务器端点 URL,并确认可从客户端网络访问该端点。
为生产系统启用
VerifyServerIdentity
。使用与服务器安全配置匹配的证书、密钥和信任存储库。有关客户端连接属性的更多信息,请参见配置 OPC UA 客户端。

数据监测

根据数据关键性和所需的响应能力设置请求的采样和发布间隔。
请求的间隔越短,响应速度越快,但会增加网络流量和服务器负载。服务器可以修改请求的值。

节点范围和状态

仅导入和同步应用程序所需的节点。有限的节点范围可减少负载并简化维护。有关节点范围和设计时同步的详细信息,请参见在设计时同步所导入的节点。
监测连接状态以检测通信和安全问题。
如果证书验证阻止连接,请参见证书问题疑难解答。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal