搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
在设计时同步所导入的节点
同步已导入的节点。
先决条件
添加 OPC UA 客户端对象
。
在设计时同步所导入的节点
在
项目视图
中,双击 OPC UA 客户端。
在编辑器中,选择
刷新
。
选择要同步的节点并选择
应用
。
OPC UA 客户端
synchronize
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal