报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
⟩
添加对象
添加对象
添加标签和 ClockLogic NetLogic 或系统对象作为当前时间和日期的源。
添加标签以显示日期和时间:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
标签
。
将光标悬停在标签上,选择
并输入
DateTimeLabel
以下任一选项:
导入 ClockLogic NetLogic。请参见
导入 ClockLogic
。
添加和配置系统对象。请参见
系统对象
。
开发用于显示当前日期和时间的标签。
导入 ClockLogic
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal