- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
添加数据记录器
将数据记录器配置为把变量值记录到数据库中。
- 在工具栏中,选择。打开配置板页面
- 在编辑器中,选择配置数据记录器。
- 选择新建数据记录器。
- (可选)在名称中,输入数据记录器的名称。
- 在采样模式下,选择:
- 无。通过调用 Log 方法来对变量进行采样。
- 定期以对所有受监控变量进行采样,并在采样周期中设置两次采样之间的间隔(以小时为单位,精确到毫秒)。
- 值变化以对上一次采样之后其值发生变化的所有受监控变量进行采样,并在轮询时间中设置两次采样之间的间隔(以小时为单位,精确到毫秒)。
小贴士:如果使用将采样时间设置为值变化并配置了轮询时间的数据记录器,则会以指定的速率监控标签。如果值在两次读数之间发生变化,则会向数据库中添加一条新记录。当数据记录器轮询的其中一个标签还用于其他控件(如用户界面)时,轮询时间取决于画面引擎的“动态变量轮询时间”属性。如果有多个轮询时间,则使用最快轮询时间。 - 选择下一步。将显示消息数据记录器。name已成功创建
- 选择下一步。
- 如果记录器没有对应的数据库,请创建一个数据库:小贴士: 还可以右键单击现有数据库,然后选择复制。如果要在现有数据库基础上创建数据库,复制数据库会很有用。
- 选择新建数据库并完成:
- 名称。数据库的名称。
- 类型。嵌入式或ODBC 连接。
- 选择下一步。
- 设置数据库属性。
- 选择下一步。
- 选择要用于存储记录器数据的数据库,然后选择下一步。
- 选择要记录的变量并选择下一步。小贴士: 可以使用搜索字段查找变量。
- 选择退出。
数据记录器
提供反馈