- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建响应式用户界面
开发一个
FactoryTalk Optix 应用程序
,该应用程序具有针对不同大小的视区调整的多个布局。- 针对不同的应用程序布局创建画面类型。请参见画面。小贴士: 首先为不同视口(如小、中、大)开发三种布局。有关更多信息,请参见 响应式设计的画面尺寸和断点 - Windows 应用程序 | Microsoft Learn。
- 创建一个 NetLogic,用于读取窗口宽度(和高度)并根据断点输出值。例如,创建一个 NetLogic,以读取窗口宽度并返回小、中或大枚举值。在运行时,当您调整窗口大小并超出断点值时,NetLogic 将返回一个值。
- 创建一个带有键-值转换器的面板加载器,该转换器可将 NetLogic 输出的值转换为针对画面类型的动态链接。在运行时,面板加载器会根据窗口宽度显示特定画面类型。当您调整窗口大小并超出断点值时,应用程序布局会改变,以适应不同的视区大小。
- (可选)要在支持的 Web 浏览器中运行响应式应用程序,请执行以下操作:当您调整 Web 浏览器大小并超出断点值时,应用程序布局会改变,以适应不同的视区大小。
UI
用户界面
提供反馈