开发用于选择样式的组合框

创建组合框以选择不同的应用程序样式。从组合框中选择样式,以在运行时更改应用程序样式。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
StylePicker.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. (可选)添加更多图形对象。
    例如,添加按钮和标签。有关更多信息,请参见图形对象
  3. 排列界面元素。
  4. 保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal