图形对象

可以使用预定义的图形对象向
FactoryTalk Optix 应用程序
中添加可视组件。使用画面引擎可在运行时显示不同视区上的应用程序 UI。

预定义的图形对象

FactoryTalk Optix Studio
包括可添加到项目的不同类别的预定义图形对象。可以通过编辑预定义图形对象的属性以及创建、编辑和修改样式表来自定义这些图形对象。还可以创建自定义图形对象类型。
有关更多信息,请参见预定义的图形对象

图形对象管理

项目视图
和编辑器中,创建、复制、编辑和设置图形对象实例和图形对象类型的属性。
有关界面概述,请参见:
有关过程,请参见:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal