搜索
FactoryTalk Optix 帮助
添加并配置组合框
添加组合框并定义动态链接,以创建样式表选取器。使用组合框以在运行时更改应用程序的样式。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
数据控件
组合框
。
在
属性
中,在以下二者之间创建动态链接:
模型
和
ProjectName
UI
StyleSheets
。
显示值路径
和
{Item}@BrowseName
选定值路径
和
{Item}@NodeId
选定值
和
{Session}/StyleSheet@Pointer@Value
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发用于选择样式的组合框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal