根据值更改画面

根据变量值或标签值显示不同的画面。例如,当罐超过特定水平时显示一个画面。
在运行时,示例应用程序:
  • 在用户选择不同的画面时,更新控制器标签或模型变量值
  • 在控制器标签或模型变量发生更改时,更新显示的画面
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
ChangeScreens.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 排列界面元素。
  3. 保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal