- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
添加面板加载器和 NetLogic
创建面板加载器并添加“从标签更改页面”NetLogic。
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 在工具栏中,选择。模板库
- 在库中,搜索Change Page From Tag
- 在组件下面,将从标签更改页面拖到MainWindow (type)上。
- 在属性中:
- 在PanelLoader和 之间创建动态链接。
- 在PageChangeTag和 之间创建动态链接。
- 在ScreensFolder和 之间创建动态链接。
提供反馈