搜索
FactoryTalk Optix 帮助
添加数字调整框
创建数字调整框以显示和控制数值来决定显示哪个画面。
在
项目视图
中,右键单击
模型
,然后选择
新建
变量
。
小贴士:
相对于添加一个模型变量并依赖其值,您可以配置一个通信驱动并从控制器中导入一个变量值。有关更多信息,请参见
通信驱动程序
。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
数字调整框
。
在
属性
中:
在
值
和
ProjectName
模型
变量1
之间创建动态链接。
将
最小值
设置为
1
将
最大值
设置为
3
根据值更改画面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal