搜索
FactoryTalk Optix 帮助
OPC UA 通信安全
OPC UA 服务器对象用于在 OPC UA 客户端与 OPC UA 服务器之间建立通信。
要与 OPC UA 服务器建立通信,OPC UA 客户端需要从服务器端点获取以下信息:
端点 URL
由服务器请求的安全策略
由服务器请求的消息的安全级别
OPC UA
最低安全策略
最低消息安全模式
客户端的用户标识类型
证书和密钥
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal