OPC UA

FactoryTalk Optix Studio
符合 OPC UA (OPC Unified Architecture) 标准,能够与任何 OPC UA 客户端或服务器通讯。
小贴士: 配置了
FactoryTalk Optix 应用程序
的设备可作为 OPC UA 客户端或服务器运行。

组件

可以使用以下 OPC UA 组件开发应用程序逻辑:

通信

系统需要满足最低安全策略和消息安全模式,以允许 OPC UA 组件之间进行通信。有关更多信息,请参见OPC UA 通信安全OPC UA 证书和密钥

配套规范

使用预定义的配套规范,或导入和导出配套规范。请参见OPC UA 配套规范

本地化节点

当 OPC UA 客户端(请参见添加 OPC UA 客户端对象)从 OPC UA 服务器导入节点(请参见添加 OPC UA 服务器)时,任何本地化文本变量值都将作为翻译键导入,而不是作为本地化文本导入。要在客户端设备上显示带有文本的文本框,请参见将区域设置语言添加到本地化字典中,并从服务器导入本地化字典。对于非 FTOptix 服务器,请使用 OPC UA 客户端的
连接区域设置 ID
属性。然后,客户端使用该区域设置 ID 进行连接,服务器会使用该区域设置 ID 将本地化文本变量的值作为本地化文本发送。
除了导入本地化字典之外,还必须为
本地化/区域设置
属性指定区域设置,添加一个新用户并将“语言”属性设置为区域设置,然后将该用户指定为本地画面引擎对象中的起始用户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal