- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
最低安全策略
OPC UA 要求客户端和服务器上具有安全策略。每个策略都定义一组算法和密钥长度,使客户端与服务器之间的消息交换安全。
可用安全策略
可以选择安全策略:
OPC UA 证书规范
OPC UA 标准支持的策略会定期更新。之所以支持某些已弃用的策略(例如,
Basic128Rsa15
或 Basic256
),仅仅为了向后兼容。服务器所要求的客户端最低安全策略在 OPC UA 服务器对象的属性中进行设置。
有关安全策略的更多信息,请参见 OPC UA 规范。
安全
安全策略
提供反馈