客户端的用户标识类型

当客户端连接到服务器时,客户端会传输用于标识用户的信息。
UA 身份验证的类型包括:
  • 匿名标识令牌
    。没有关于用户的信息。
  • 用户名/密码标识令牌
    。由用户名和密码标识的用户。客户端向服务器发送用户密码。
  • 证书
    。由 X.509v3 证书标识的用户。客户端向服务器发送一个签名,该签名使用与证书关联的私钥创建。
    小贴士: 该证书必须已在服务器上安装,而且受信任。
    通用名称
    必须指定要登录的用户的名称。该用户必须在 OPC UA 服务器上存在。有关更多信息,请参见创建证书
即使没有消息签名和加密,也必须使用公钥对凭据进行加密。
身份验证类型在 OPC UA 客户端对象的属性中进行设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal