日期和时间
显示日期时间数据
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
输入格式 | InputFormat | 带有秒的日期和时间 (默认) 以扩展形式显示日期和时间。不带秒的日期和时间显示不带秒的日期和时间。日期显示不带任何时间的日期。带秒的时间显示时间 (包括秒)。不带秒的时间: 仅显示小时和分钟 | |
事件
提供反馈
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
输入格式 | InputFormat | 带有秒的日期和时间 (默认) 以扩展形式显示日期和时间。不带秒的日期和时间显示不带秒的日期和时间。日期显示不带任何时间的日期。带秒的时间显示时间 (包括秒)。不带秒的时间: 仅显示小时和分钟 | |