数据网格

用来显示从项目节点或一个或多个数据库表中所获得数据的表
BrowseName
DataGrid
SuperType
元素(Item)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
模型
Model
对从中获取数据的信息模型或数据库的引用
查询
Query
用于筛选关注数据的标准 SQL 查询。您可以使用它来筛选数据库中的数据,以及筛选从基于节点的模型中获得的数据。对于基于节点的模型,SELECT * FROM Model 部分是必需的,后跟用于指示搜索条件的 WHERE 子句,例如,SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
自动刷新时间
AutoRefreshTime
刷新方法会定期调用,等待时间间隔等于指定值 (0:禁用自动刷新)
选定条目
SelectedItem
在运行时初始化对象时选择的元素 (如果为空,则说明在初始化时没有选择元素)。初始化后,此属性显示对应于选定元素的节点 (从项目节点获取数据时,对属性的访问是读取和写入;从数据库获取数据时,对属性的访问是只读)
UI 选定条目
UISelectedItem
返回在运行时选择的列表的元素
UISelectedItems
允许取消选择
AllowDeselection
允许从列表中取消选择元素 (无选定条目)
AllowMultiSelection
列排序
SortColumn
默认列排序
排序顺序
SortOrder
元素的默认排序顺序: 升序或降序
行颜色
RowBackgroundColor
行填充颜色
行文本颜色
RowTextColor
应用于行中包含的文本元素的颜色
输入框样式
InputBoxStyle
输入控件的样式
数据列表样式
DataListStyle
数据列表的样式
滚动条样式
ScrollBarStyle
滚动条的样式
Columns
要在数据网格对象中显示的列
ViewModels
ViewModels
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

方法

刷新
BrowseName
Refresh
刷新所显示的数据

事件

用户选择已更改
用户更改控件的当前值或状态时触发的事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal