搜索
FactoryTalk Optix 帮助
数据网格列
数据网格对象列
BrowseName
DataGridColumn
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
标题
Title
LocalizedText
要在导航面板对象的导航选项卡中显示的面板标题。如果未设置,将显示面板 BrowseName
宽度
Width
Size
列的宽度。在数据网格的大小进行调整时,会自动调整列宽。在数据网格的大小进行调整时,数值保持指定列宽不变
可见
Visible
Boolean
显示/隐藏窗口
标题对齐
HeaderAlignment
Text horizontal alignment
标题行中内容的水平对齐方式
内容对齐
ContentAlignment
Horizontal alignment
标题行以外的行中内容的水平对齐方式
排序依据
OrderBy
NodePath
节点或表列的特性/属性,用于对元素进行排序。通常设置为从中获取元素的相同属性/特性或列
数据条目模板
DataItemTemplate
Data grid template element
数据条目模板对象,其中可以包含文本或图像格式的数据
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal