圆形仪表
设置和/或显示可能值范围内的整数值
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
值变化行为 | ValueChangeBehaviour | 用户在文本框中写入时更新文本的模式。键入结束时:用户在物理或虚拟键盘上按下 Enter 后更新值 (按 Esc 或在对象外单击,先前的文本将还原);键入时:实时更新正在写入的内容 | |
事件
提供反馈