搜索
FactoryTalk Optix 帮助
可折叠项
当用户选择内容块时,展开或折叠内容块
BrowseName
Accordion
SuperType
容器
(Container)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
已展开
Expanded
Boolean
运行时的对象状态 (真:对象已展开,假:对象已折叠)
高度
Height
Size
窗口的高度。它可以使用大于或等于零的值。自动值将高度设置为等于内容的高度 (在这种情况下,如果没有内容,对象将折叠)
样式
Style
String
已应用到控件的图形样式
标题
Header
Header
可折叠项标题
内容
Content
Content
可折叠项的内容
移动对象
MoveTarget
NodeId
(继承自
容器
)
可见
Visible
Boolean
(继承自
元素
)
已启用
Enabled
Boolean
(继承自
元素
)
不透明度
Opacity
Float
(继承自
元素
)
左边距
LeftMargin
Size
(继承自
元素
)
上边距
TopMargin
Size
(继承自
元素
)
右边距
RightMargin
Size
(继承自
元素
)
下边距
BottomMargin
Size
(继承自
元素
)
宽度
Width
Size
(继承自
元素
)
水平对齐
HorizontalAlignment
Horizontal alignment
(继承自
元素
)
垂直对齐
VerticalAlignment
Vertical alignment
(继承自
元素
)
旋转
Rotation
Size
(继承自
元素
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal