搜索
FactoryTalk Optix 帮助
内容
可折叠项对象的内容
BrowseName
AccordionContent
SuperType
容器
(Container)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
HorizontalAlignment
Horizontal alignment
VerticalAlignment
Vertical alignment
Width
Size
LeftMargin
Size
RightMargin
Size
TopMargin
Size
BottomMargin
Size
Enabled
Boolean
Rotation
Size
Opacity
Float
Visible
Boolean
移动对象
MoveTarget
NodeId
(继承自
容器
)
高度
Height
Size
(继承自
元素
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal