分页符

在报表对象的区段之间插入分页符
BrowseName
PageBreak
SuperType
矩形(Rectangle)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
HorizontalAlignment
VerticalAlignment
Width
Height
LeftMargin
RightMargin
TopMargin
BottomMargin
Enabled
BorderColor
FillColor
BorderThickness
CornerRadius
HitTestVisible
Rotation
Opacity
MoveTarget
闪烁
Blink
(继承自矩形)
可见
Visible
(继承自元素)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal