矩形

可根据设计需要调整的矩形
BrowseName
Rectangle
SuperType
容器(Container)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
边框颜色
BorderColor
多边形边框的颜色
填充颜色
FillColor
多边形区域的填充颜色
边框粗细
BorderThickness
以像素为单位的边框粗细
圆角半径
CornerRadius
圆角的曲率
点击可视
HitTestVisible
真:拦截用户单击。假:不拦截用户单击,而是根据 Z 轴上的顺序将用户单击传递给基础对象
闪烁
Blink
允许对象定期闪烁,当对象不可见时忽略
移动对象
MoveTarget
(继承自容器)
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

事件

MouseDown 事件
BrowseName
按下鼠标左键时触发的事件 (下降沿)
MouseUp 事件
BrowseName
松开鼠标左键时触发的事件 (上升沿)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal