快速启动项目
开发、编译和运行示例 HMI
FactoryTalk Optix 应用程序
以演示 FactoryTalk Optix Studio
的各种不同功能。
小贴士:
- 在本教程中的任意位置,都可以测试应用程序,方法是选择以在开发计算机上使用客户端仿真器运行项目。有关更多信息,请参见部署 FactoryTalk Optix 应用程序。运行
- 在本教程的整个过程中,请通过按 或从工具栏中选择来定期保存更改。保存可使用 Git 对项目进行版本控制。有关更多信息,请参见版本控制。
- 可下载、提取和打开完成的项目以调查其组件和设置:QuickStart.zip
先决条件
创建项目。
- 开发项目
- 配置报警:带活动报警网格的 Page2 面板
带报警事件历史记录的 Page3 面板
提供反馈