导入控制器变量
配置用于从 Logix 控制器导入示例标签(控制器变量)的通信驱动程序。
先决条件
在 Logix Designer 应用程序中,将 LogixTags.ACD 项目下载到物理 Logix 控制器或
FactoryTalk®Logix Echo™
仿真控制器。将控制器设置为运行模式。有关更多信息,请参见 Logix Designer 联机帮助。
- 导入控制器变量
- 在工具栏中,选择。打开配置板页面
- 在中间的窗格中,选择配置与设备的通信。
- 选择新建工作站。
- 选择RA EtherNet/IP 工作站,然后选择下一步。
- (可选)要在联机模式下导入控制器标签,请在路径中输入并选择IP_Address\Backplane\Chassis_Slot_Number下一步。
- 选择下一步。
- 获取控制器标签:
- 要在脱机模式下获取控制器标签,请选择浏览并选择已下载的LogixTags.ACD文件。
- 要在联机模式下获取控制器标签,请选择脱机/联机开关以将其更改到脱机位置。
- 选择所有控制器标签,然后选择下一步。在联机模式下选择的标签

- 选择退出。
在
项目视图
中,导入的控制器变量位于 节点中。请记下此位置。导入的控制器变量

提供反馈