将 LED 颜色与数字调整框相关联
在运行时通过更改数字调整框值来控制 LED 对象的颜色。
- 在项目视图中,选择LED1。
- 在属性中,使用键值转换器在颜色和数字调整框1的值之间创建复杂动态链接:
- 在复杂动态链接编辑器中,选择键值转换器旁边的。
有关更多信息,请参见键值转换器。 - 在编辑器中,选择值旁边的String,然后选择Color。小贴士: 如果未看到所需选项,请选中显示全部复选框。
- 通过选择两次添加两行。

- 按如下方式设置值:键 (UInt32)值 (Color)0#cd163f1#f580252#00aeef
- 在项目视图中,选择数字调整框1。
- 在属性中,将最小值设置为0。小贴士: 如果设置最小值,可防止用户在运行时提供非键值转换器处理的值。
- 在属性中,将最大值设置为2。小贴士: 如果设置最大值,可防止用户在运行时提供非键值转换器处理的值。
更改 LED 颜色



提供反馈